This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:通过交替模式的以太网(MDI)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668471/tusb1046a-dci-ethernet-mdi-via-alternate-mode

器件型号:TUSB1046A-DCI

您好!

我们希望使用 TUSB1046实现包括交替模式在内的 USB Type-C 端口。 交替模式应提供以太网连接(来自 PHY 的 MDI 介质相关接口)。

TUSB1046是适合此工作的器件吗? 如果不是、哪种设备最适合此工作?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、直到

    TUSB1046A 似乎不符合您的要求。 您能否提供有关您的应用(电压电平、数据速率等)的更多信息? 如果特性涉及转接驱动器规格、我们可以推荐特定的器件。

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis、感谢您的回复。 我们决定使用 USB 转以太网桥在 UFP 中提供以太网。
    此致、直至 Hagemann