This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 USB 3.0第二代的 ESD

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E02B04, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673858/esd-for-usb-3-0-gen-ii

主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04TPD4E02B04TPD1E0B04

对于 USB 3.0 Gen II、是否有任何器件可以替代令人惊叹的 AZ1023?

必须支持10G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stacey、

    我们有可以支持它的 TPD4E02B04。 或者、您也可以使用 TPD1E01B04或 TPD1E0B04的单通道解决方案。

    您还可以在此处查看我们的 ESD 选择指南

    此致、

    Cameron