This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 设计建议

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673564/sn65176b-sn65176b-design-advice

器件型号:SN65176B

你(们)好  

我们的目标是在 两个 PCB 之间使用具有 UART 协议的 SN65176B、这两个 PCB 距离使用标准交叉线缆组/大约20米

关于 PCB 设计、我们是否设计阻抗为100欧姆、TX 和 RX 引脚之间连接100欧姆电阻的差分对?

此致

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、

    是的、您希望使用与双绞线电缆阻抗匹配的电阻器端接所有收发器的总线线路。 查看此 RS-485设计指南。 它提供了一些有关在电噪声环境中正确端接和通信的好提示。  

     


    卢卡斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢卡斯  

    现在、我将保留一个电阻器的尺寸、一旦确认了电缆的阻抗、我就可以放置一个具有相应值的电阻器。

    我将阅读以下文档。

    谢谢你