This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:使用移动设备作为主机进行充电和数据传输

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TPS25740, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673828/tps65981-charging-and-transferring-data-with-a-mobile-as-a-host

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件:TPS25740

大家好、  

我们正在使用 Galaxy S8  (作为主机)进行新设计 、并使用 USB 接口和USB 集线器(TUSB8044)(通过 Type C 连接器)。

我们需要添加电力输送来为手机充电、以便同时使用充电和数据传输。

我们已经测试 了 TUSB321 和 TPS25740、 但它无法正常工作。。。

现在我们将尝试使用 TPS65981,我们需要知道如何从 USB 集线器连接 D+ D-,以便同时与 PD 进行数据传输?

我是否需要将它们直接连接到 Type C 连接器引脚(A6、A7/B6、B7),或者是否需要将它们连接到 TPS65981?  

您能为我提供参考原理图吗?

随附 PDF -我们项目的"HW_BLOCK JECT_Description"。

​我们只使用一个 C 型连接器、从 USB 集线器到手机。

所有其余连接器均为 A 型 USB 连接器。

谢谢。

e2e.ti.com/.../8080.HW_5F00_block-diagram_5F00_Description.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hezi、

    您需要将 D+ D-线路从 USB 集线器连接到 TPS65981上的 USB_RP_P 和 USB_RP_N 引脚。 然后、您可以将 C_USB_TP、C_USB_TN、C_USB_BP、C_USB_BN 引脚直接连接到 Type-C 连接器。 然后、TPS65981会处理 USB 电缆翻转并将数据线正确多路复用到 Type-C 连接器。

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"  

     

    谢谢、

    Eric