This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 信号的应用问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673530/sn65dphy440ss-application-problem-with-mipi-signal

器件型号:SN65DPHY440SS

你(们)好。

我的客户正在进行一个摄像头项目、由于机械限制、CMOS 传感器和内核芯片之间的距离约为23cm。

我的客户发现他们的一些电路板的视频质量不好、但是、如果距离缩短、问题可以解决。

因此、他们向我们询问了我们的 MIPI 重定时器解决方案。

所需的最大数据速率为2.1Gbps;然而、SN65DPHY440SS 仅支持高达1.5Gbps 的数据速率。

1.是否有任何其他器件适合此应用?

2.如果是,他们应该将重定时器放在哪里? 在发送器(CMOS 传感器)还是接收器(内核芯片)上?

3.是否有任何方法可以判断此问题是否与电线连接或 PCB 布局有关?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不支持2.1Gbps 下的 MIPI。 为了确定问题是线缆连接还是 PCB 布局、应在线缆连接之前绘制眼图。 这将有助于确定问题是基于抖动还是布线中的电压摆幅损耗因长度过长而过大。