This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS212:正信号通道和负信号通道之间有何差异?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS212, HD3SS3212, TS5USBC400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673630/hd3ss212-what-is-the-difference-between-positive-signal-channel-and-negative-signal-channel

器件型号:HD3SS212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212TS5USBC400

尊敬的团队:

客户想知道正信号通道和负信号通道内部是否有一些特殊设计?  客户如何在这两个通道之间切换信号? 我看不到与数据表有任何差异。 内部只有一个无源开关。  

此外、A0、A1通道内部是否有任何不同的设计? 客户还可以在 A0和 A1之间切换信号吗?

这个问题都要求 HD3SS212、HD3SS3212和 TS5USBC400。  

 谢谢。  

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于无源开关、转接驱动器和重定时器、线路的极性无关紧要。 您只需确保拉电流器件和灌电流器件之间的极性正确即可。