This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 1:2分离器需要支持4K P30

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672926/hdmi-1-2-splitter-need-support-4k-p30

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

在标题中、我们将介绍需要支持4K P30信号的 HDMI 1:2分离器。

我们之前在其他论坛中看到过这种情况、但我不确定 TMDS442 是否适合我们。

您能帮助再次确认吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试同时驱动两个显示屏或在两个显示屏之间切换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我们需要同时驱动两个显示屏。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前不会为此应用提供解决方案。