This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:在汽车应用中、是否可以将 POC 源直接连接到 Vbattery

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672869/ds90ub954-q1-in-automotive-application-is-it-possible-to-connect-poc-source-directly-to-vbattery

器件型号:DS90UB954-Q1

我看到您的所有参考设计都显示 POC 的源是稳压器的输出。 但我不知道我是否可以 将 POC 源直接连接到 Vbattery。 当然还有 Vbattery 输入保护。

因为我在数据表中看到,它说: “系统的源/解串器侧的 VPOC 噪声需要保持在10mVp-p 或更低。”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能知道、电池电压在冷启动时可能会降至3.2V、最高电压可能会升至18V。 如果您认为摄像头组件可以在该范围内工作、但在一段时间后不会损坏、那么您可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

       我没有说清楚、让您误解了我。 我不是说摄像头传感器通过电缆直接由 Vbattery 供电。

       我的意思是、在需要为远程摄像头提供电源的设备侧。  请查看下图:

        当然、在远程摄像头中、我们有稳压器、但我能否直接 将 Vbat 连接到电缆(通过滤波器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    我可以重复同样的操作、即电池电压可能在冷启动时下降至3.2V、而最大电压可能上升至18V。 如果您认为摄像头组件可以在该范围内工作、但在一段时间后不会损坏、则可以使用该拓扑。

     

    将 Vbat 直接或通过 PoC 滤波器通过同轴电缆施加到摄像头是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 另一个问题:在本例中、Vpoc 上对10mVp-p 噪声的要求不是一个大问题、因为我们有一个滤波器、对吧?
    我们的客户允许摄像头在冷启动期间停止工作、并且稳压器可以承受负载突降、跨接启动等过压情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10mVp-p 是无误差工作的要求。 如果您的滤波器可以保证这一要求、那么它就足够好了。 该10mVp-p 应在正常运行期间测量。

     

    如果使用单端、请确保布线上具有良好的阻抗匹配(50欧姆);如果使用差分、请确保布线上具有100欧姆的阻抗匹配。