This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750-如何难以通过 TPS24750 UL 认证?

Guru**** 2681985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673139/tps24750-how-difficult-to-make-tps24750-ul-certified

主题中讨论的其他器件:TPS24750

根据 IEC 60950 2.5有限电源 c)、稳压网络或集成电路(IC)限流器、在稳压网络或 IC 限流器中存在模拟单个故障(开路或短路)的情况下、均根据表2B 限制输出。 如果 IC 限流器满足附录 CC 中给出的适当测试程序、则输入和输出之间不会发生单一故障。  

是否可以使 TPS24750满足 Annex CC? 似乎不太可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的联系!
    TPS24750最近获得 UL 认证。 我已提交更新数据表的请求。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需进一步澄清- TPS24750已通过 UL2367标准的 UL 认证。 由于 TPS24750是一款额定电流为12A 的器件、因此它不符合 IEC/UL60950标准。
    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    您的反馈非常及时且有帮助。 我们正在研究使用 PTC 或不可重置的保险丝来解决此问题。 根据 IEC60950、电子保险丝必须低于5A。
    我已根据 IEC60950 Annex CC 了解这一点。

    此致、
    多拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    是否必须在 TPS24750的输入侧配备 TVS? 此电子保险丝连接到12V 直流/直流输出侧。 有一些大容量电容器。 根据您当地的 FAE、在发生短路时会出现电压尖峰问题。 您能更详细地解释一下、我们将得到多少尖峰? 还有其他方法可以消除尖峰吗? 我们的电路板空间非常有限。 我们放置电视时遇到问题。

    我们担心 TVS 的故障模式。 它很短。 这意味着 TVS 是可导致系统停机的组件。 我们通常考虑使用保险丝来防止 TVS 故障。 它需要更多的空间、而我们没有这些空间。

    谢谢、
    多拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dora、

    因为我们正在通过电子邮件进行跟进。 我要关闭此主题。 我也会回复您关于原理图和布局审查的电子邮件。

    此致、
    Rakesh