This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:NC 引脚10连接到 TPS65986EVM 上的引脚1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673621/tpd4e05u06-nc-pin10-connected-to-pin-1-on-tps65986evm

器件型号:TPD4E05U06

您好!

我的客户有以下问题:

我对 TPD4E05U06浪涌抑制器件有疑问。 在数据表中、引脚6、7、9和10未连接、可选直通布线或悬空或接地。 此外、TPS65986-EVM 原理图显示了彼此连接的引脚1和10。 我不知道如何在 TP65986评估板原理图中连接 NC 引脚,请参阅 www.ti.com/.../slvuan9a.pdf 第27页。 NC 引脚的用途是什么?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    设计人员通常将引脚直接连接到连接到二极管的引脚上、以简化布局。 如果您查看 TPD4E05U06数据表的第10节图24、您可以看到它如何实现"直通布线"、从而有助于保持信号完整性。 器件上的 NC 引脚未在内部连接、因此可在最佳运行模式下使用。

    此致、

    Cameron