This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1与 MIPI-DPHY 版本1.1连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672830/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-connect-with-mipi-dphy-version-1-1

器件型号:SN65DSI84-Q1

SN65DSI84-Q1 MIPIRegisteredD-PHY 1.00.00能否与 MIPI-DPHY 版本1.1连接?

原因 GPU 是 MIPI-DPHY 版本1.1、不确定它是否可以正常工作。

请提供建议。

B.R.

皮埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    这取决于 MIPI D-PHY 1.1是否与 MIPI D-PHY 1.00.00向后兼容。 我不确定情况是否如此、但将对此进行检查。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    与1.00.00中的先前值相比、版本1.1的修改后一致性限制已加宽、因此任何符合 v1.00.00中这些参数的实现方案也应符合 v1.1中定义的修改后的限制。

    因此、这些版本向后兼容、SN65DSI84-Q1应能够连接到 MIPI-DPHY 版本1.1。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。