This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:端口引脚是否具有施密特触发器?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673597/tca9534a-port-pins-have-schmidt-trigger

器件型号:TCA9534A

团队、

客户正在使用此芯片、我们想知道端口引脚在抗噪性/迟滞、去抖情况等方面的行为 数据表显示了一个 VOH 和一个 IOL、这有点令人困惑。  

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该器件的输出由两个 FET 控制、如下所示:

    端口引脚没有任何类型的滤波/抗噪/EMI 抑制、去抖功能。 它只是一种推挽式架构、可拉高(Q1 FET)或拉低(Q2 FET)。

    为了避免混淆、请查看数据表的第6.5节、其中 P Port Vol=0.5V 意味着如果您拉低(将输出设置为低电平)并探测引脚并查看电压为0.5V (未完全接地)、则流入端口的电流至少为8mA。 通过该公式、您可以在知道电流和电压的情况下重新计算 FET 的 Ron。

    请注意、我们的 SDA/SCL 在内部确实有一个毛刺脉冲滤波器(抑制50ns 的毛刺脉冲)。

    谢谢、

    -Bobby