This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:复位芯片

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A, SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673550/sn65lv1224b-resetting-the-chip

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件:SN65LV1023A

我们启动了一个通过链路传输 ADC 数据的新项目(SN65LV1224B 和 SN65LV1023A)。

在数据表中、解串器可以在重复多转换时同步。

它还指出、如果它找到4个连续的开始/停止位、它将保持锁定状态、直到这种情况发生变化。

我们对 ADC 数据进行8B/10B 解码。 我们还向帧中添加了同步字。 我想知道是否有任何方法可以重置芯片或强制芯片再次查找同步?

我们的 ADC 数据是直流耦合的-因此、即使在8B/10B 解码之后、也可能存在所有组合。

如果直流读数卡在这种组合上、 则 SN65LV1224B 芯 片绝不会从错误同步中退出。

但是、如果可以复位这个芯片、那么我们看到我们没有得到发送的同步字、然后我们可以强制解串器再次查找开始/停止位。

有关这种情况的示例、请参阅数据表中的图1。

我们的系统必须使用随机锁定同步、因为 hte 接收器和发送器位于2个不同的远位置、没有任何反馈。

解串器解锁时、串行器无法"知道"。

是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要考虑使用断电模式。 当您需要复位器件时、您可以将/PWRDN 和 REN 驱动为低电平、以强制解串器进入断电状态。 当解串器退出断电状态(驱动器/PWRDN 为高电平)时、它将尝试再次锁定。

    此致、
    相位