This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340

Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672183/tusb7340-tusb7340

器件型号:TUSB7340

您好!

我使用了 UP 内核、想要设计一个新的电路板、可以连接到100引脚 Exhat。
此链接显示 Exhat http://i.imgur.com/VFYBR9O.png 的引脚分配

新电路板应包含4个 USB3.0部件。 我也想将这些连接到我的上核的 PCIe。
我在第55-58页上的连接是否可以实现这一点?  http://www.ti.com/lit/ug/sllu149e/sllu149e.pdf

此致
Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、

    请注意、TUSB7340标记为 NRND。 并且对该器件的支持受到限制。

    当您提到"4 USB3.0器件"时、您是说您要放置四个 TUSB7340、还是要使用 TUSB7340的四个 USB3.0下行端口?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

     是否有类似的组件可供我使用?

    我的电路中需要4个 USB3.0端口。 因此、我想使用一个 TUSB7340来拥有这4个流端口。

    此致
    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、

    是的、您可以使用 TUSB7340。 该器件是一款 PCE 转 USB3.0主机控制器。

    此致、
    Roberto