This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:引导加载程序是否控制(打开/关闭) EVM 板上的任何 LED (GIO0-GIO7)?

Guru**** 2693855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673065/tusb9261demo-does-boot-loader-control-turn-on-off-any-leds-gio0-gio7-on-the-evm-board

器件型号:TUSB9261DEMO

您好!

我注意到 、在固件被擦除后、LED (D1、D2、D4、D5、 由 EVM 板上的 GIO 控制的 D7、D8)变暗(不亮)。 当 SPI 闪存完成重新编程时、它们关闭(在固件中、控制 GIO 的代码被注释掉)。 D3和 D6亮着 。 在此擦除/重新编程过程中、引导加载程序是否控制任何 GIO?

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amy、

    GPIO 在擦除/重新编程过程中不会改变。

    如果 EEPROM 为空、您将看到 D3和 D6打开。 如果加载并运行固件、您将看到 D8和 D3亮起、D6闪烁(使用最新固件1.05)。

    此致、
    Roberto