请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC21520
您好!
虽然 我注意到引脚12和13的存在会减小上侧和下侧外部引脚之间的爬电距离、但我对使用 UCC21520器件感兴趣。 我无法理解这些引脚物理存在的原因、因为这只是减少了可用的爬电距离量。 某些竞争对手器件采用这种方法、这种方法在许多方面都有所帮助。 但是、我特别关注使用电容器设置死区时间的能力。
此致、
Rob。