This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:眼图扫描工具- SN75DP159和 TMDS181之间的差异?

Guru**** 2929280 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672562/sn75dp159-eye-scan-tool---differences-between-sn75dp159-and-tmds181

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181

您好!

上周、我们购买了 TMDS181RGZ 评估模块并测试了眼图扫描工具、它显示 了用户指南(sllu228a.pdf)第11页中提到的 HDMI2.0错误

甚至更糟。

现在的问题是,我们是否会看到 SN76DP159 (DP159RGZ)的评估模块出现相同的错误?

上一个提到的器件(sllu225.pdf)的数据表/用户指南没有提到该错误、但它比上一个月要旧;可能是尚未找到该错误。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、TMDS181和 DP159器件都存在眼罩问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您是否有其他 IC 可在5.94Gbps 速率下执行眼图扫描?

    您知道,这将是一个适合多板系统鉴定的“测试优惠券”,而不会产生复杂的 VNA/TDR 测量设备的开销/成本。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们没有发布的器件能够以 HDMI 2.0速度生成有效的眼图扫描、但我们将在这些器件系列的任何未来版本中解决此问题。

    此致、
    JMMN