This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:主机3.3V + VCC 3.3V + 1.8V 从机

Guru**** 2826045 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673356/tca9544a-host-3-3v-vcc-3-3v-1-8v-slave

器件型号:TCA9544A

大家好、团队、

如果我使用 VCC 3.3V 的 TCA9544A、主机3.3V 的电压以及从机1.8V 的电压、I2C 通信是否正常?  

主机3.3V + TCA9544A VCC 3.3V + 1.8V 从机

我认为这是由于 TCA9544A VIH 的最小 VCC x 0.7 = 2.31V、在1.8V 电压下、从器件的 VOH 不会超过2.31V。 因此、上述配置 I2C 通信将不起作用。 请分享任何意见。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    您需要根据数据表中的图16为该器件供电、电压为3V 或更低。 这将使您的系统逻辑电平得以适当转换。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    此外、有关该主题的更多详细信息、请参阅此 e2e 主题。

    e2e.ti.com/.../653447

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您的帮助!
    TCA9544A VIH 令人困惑、Vpass 与 Vcc 图清晰明了。

    此致、