This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:将 dDP159 AUX 实现更改为 FPGA

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672743/sn65dp159-ddp159-aux-implementation-to-fpga

器件型号:SN65DP159

我正在尝试了解应用报告 SLLA358 (DP159作为 DisplayPort 重定时器)中的参考设计。

第5、6、7页(随附)提供了原理图。 在此参考原理图设计中、来自 DisplayPort RX 连接器的 AUXP、AUXN (引脚15、引脚17、在的第5页)被路由到 Xilinx (引脚9、引脚10、在的第7页)。

另一方面、DP159中的 AUX_CLKN、AUX_CLKP (引脚44、引脚45、在的第6页)会路由到 Xilinx (引脚16、引脚15、在的第7页)。

根据 DP159数据集图31、AUX (引脚44、引脚45)用于 DP 源和 DP159之间的 DP 链路训练。

在本演示中、DP 连接器的 AUX 直接路由到 Xilinx、而不是 DP159、如何执行链路训练? DP 源端和 Xilinx 之间是否协商了链路训练?  

在这个中、DP159的 AUX 被路由到 Xilinx、此连接的用途是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    如上文引用的 AN 中的第2.2节所述、DP159 AUX 接口可用于将 I2C-over-Aux 转换为 DDC、但如果存在 DP 接收端、则不需要该接口。  Xilinx DisplayPort v6.1充当 DP 接收器、因此 AUX 直接连接、并在 DP 源端和 Xilinx 之间直接协商链路训练。在数据表中、DP159连接到 HDMI/DVI 插座、因此 需要进行 I2C-over-AUX 到 DDC 的转换。

    此外、如分频时钟的 DP159 AUX 输出的第2.2节所述、有助于 DP RX 跟踪抖动。  

    很抱歉、我错误地发送了先前的帖子。