This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:建议用于电缆长度高达1.5m 的 FPD 链路的电缆类型

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672961/ds90ub953-q1-cable-type-recommended-for-fpd-link-with-cable-length-up-to-1-5m

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的专家:

客户正在查看用于 MIPI 摄像头接口的 FPD 链路的 DS90UB953/954。  AP 与摄像机之间的距离 为30cm ~1.5m。

在这种情况下,我们可以为此应用推荐哪种电缆?  只有同轴电缆可用于 FPD 链接?  

谢谢、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    DS90UB953和954之间的 FPD 链路可以使用单端同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)。 请参阅 DS90UB953数据表中的第7.1节和寄存器0x03。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AP 是什么意思?

    通常、对于 FPD-Link、您可以使用同轴电缆或 STP/STQ 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    感谢您的回答。

    AP 表示应用处理器接收954数据、如下所示。

    CAM --> 953 (Ser)-->连接电缆--> 954 (DES)--> AP

    还有一个问题, 是否可以使用 FPCB (柔性 PCB)连接953和954,而不是同轴电缆,STP/STQ?

    谢谢、

    JH...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamzeh、
    客户再提出一个问题。
    对于同轴电缆,电缆直径是否有限制?
    它们具有0.64~0.8 π 的同轴电缆。 这是否可以使用?
    同轴电缆的最大可行长度是多少?
    谢谢、
    JH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JH。

     

    它们可以使用 FPCB 代替同轴电缆或 STP。 但它们必须确保不存在 EMC/EMI 问题。 您知道电缆始终具有屏蔽、但 FPCB 却没有屏蔽! 此外、FPCB 上的走线对于单端应该为50欧姆、对于差分对应该为100欧姆。

    FPD-Link 本身的电缆直径没有限制、但这可能会影响最大值 POC 并增加电缆损耗。

     

    我们不会指定最大值 电缆长度、因为制造商和电缆类型不同。 我们指定的是链路上允许的最大插入损耗和返回损耗。

     

    同轴电缆通道要求


     

    差分通道要求