请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UR916Q-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UR241
尊敬的所有人:
我们的客户希望使用 DS90UR916连接 DS90UR241、但不希望使用 RGB 输出。
测试条件:
DS90UR916使用了 HW 控制(无 I2C 控制)、我们将 CONFIG[1:0]设置 为(H:L)并设置 MAP_SEL (00;01;10;11)、但不设置 RGB 输出。
2.我们使用 DS90UR905连接到 DS90UR916、RGB 输出异常。
请帮助检查我们必须执行的任何配置? 有什么遗漏了吗? 谢谢!