This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:TCAN1043HG- Q1中的 VSUP 引脚

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043HG-Q1, TCAN1043H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672988/tcan1043hg-q1-vsup-pin-in-tcan1043hg--q1

器件型号:TCAN1043HG-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043TCAN1043H-Q1

您好、先生、


我正在研究适用于我们的应用的汽车 CAN 收发器、我在 TCAN1043HG-Q1上看到过、我不确定为什么使用 Vsup。  




谢谢  

Akilan G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akilan、

    VSUP 用于连接汽车电池、为作为数字逻辑基准的内部 LDO 供电。 另外两个电源输入 VCC 和 VIO 分别为 CAN 总线以及 TXD 和 RXD 电平供电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric、感谢您的快速回复。

    好的。 因此、如果需要、Vsup 和 Vio 可以是可选的。 我在参考设计中看到、Vsup 直接接地。


    此外、您能告诉我 INH 引脚的相关信息吗?


    Akilan G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akilan、

    否、VSUP 不是可选的。 您能不能向我推荐 VSUP 接地的参考设计?

    INH 是上拉至 VSUP 的输出、用于为板载其他电源(LDO 或 SMPS)供电。 它在睡眠模式中被禁用、在待机和正常模式中被启用。 输出的目的是为板载电源 IC 供电、该 IC 将为控制 TCAN1043的 MCU 供电。 在低功耗模式睡眠模式下、INH 引脚为低电平、因此板载电源关闭、MCU 关闭。 然后、TCAN1043将通过总线接收唤醒请求并进入待机模式。 在待机模式下、INH 电源将恢复、为 LDO 或 SMPS 供电、为 MCU 供电、MCU 将向 TCAN1043上的 EN 引脚发送信号、器件将处于正常模式。

    这不是使用引脚的唯一方法、但这是大多数低功耗应用中的典型和预期用途。 我在解释中对您对器件的理解做出了很多假设、因此如果您不太理解某些内容、请告诉我、我将详细说明。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、


    解释很有帮助。 我现在了解 INH 引脚。

    我要附加 VSUP 接地的电路的 png 文件。




    Akilan G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akilan、

    原理图显示了具有去耦电容器 C5的引脚上的 VSUP 网络名称。 如果您查看整个原理图、VSUP 很可能位于其他地方、并且该网络名称引用了电路中的该点、因此您不必在原理图中显示物理连接、而且导线会不必要地相互交叉。

    请告诉我这是否有道理。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有道理。 因此、我可以在 VSUP 上提供70V 电压。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有 TCAN1043H-Q1或 TCAN1043HG-Q1版本的器件、可以。 但对于任何扩展的电压尖峰、都几乎没有裕度。 应用中的 VSUP 是否会有70V 电压?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 不可以、在我们的应用中它是48伏。 您的答案确实得到了帮助。

    谢谢、
    Akilan G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akilan、

    很棒,很高兴能提供帮助! 您是否可以通过任何方式在我的帖子上单击"已解决"? 它有助于管理 E2E 论坛。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、再次感谢 Eric。



    此致、
    Akilan G