This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:DS125DF111EVM 和 USB2ANY

Guru**** 2913650 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111EVM, USB2ANY, DS125DF111, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672625/ds125df111evm-ds125df111evm-and-usb2any

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS125DF111CODELOADER

尊敬的专家/专家:

我购买了 DS125DF111EVM 板和 USB2ANY、

我安装了 USB2ANY Explorer 2.8.2.0、后来它要求我自行安装、以推动 USB2ANY 上的开关。

安装 USB2ANY 后、我安装了来自 snlc057c 的 SigCon snlc055e 和 DS125DF111_Updater。 在我打开 SigCon 软件之前一切都很好、软件要求我固件2.8.2.0不适用、固件2.7.0.10、当我修改固件时、SigCon 在这两种情况下都不工作。

稍后我找到了一些信息、如果我下载 CodeLoader、当我下载该信息并尝试打开它时、会出现错误、例如:错误-6、

您能不能告诉我 USB2ANY 正在发生什么、我已经尝试了互联网上的任何东西、但它还没有帮助我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以前、当 PC 还使用 VNC 控制其他内容时、我们看到一些错误。  断开 VNC 连接并重新启动 Sigcon Architect 解决了该问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我不使用任何控件、例如 VNC、我重新启动了 PC、但仍然无法连接到 Sigcon Architect

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是否可能来自 DS125DF111EVM 的设置? 因为 SigCon 坚持"地址无效或设备未激活!"。 我按照用户手册中的说明设置所有跳线图4。 并且在实施3.3V 时、仅使用24.8mA 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    当您使用 SigCon Architect 设置测试时、在配置页面上、当您单击"切换 LED"时、是否能够看到 USB2ANY 的 LED 切换? 如果您无法连接到 USB2ANY 并切换 LED、这就向我建议可能存在某种类型的固件损坏。
    如果您能够看到 LED 切换、但单击"Apply"时无法连接到我们的器件、则 USB2ANY 和 EVM 之间存在 SMBus 通信问题。

    我想确定问题是由 PC -> USB2ANY 还是 USB2ANY -> EVM 之间的连接问题引起的。

    1.请告诉我们您是否可以使 LED 切换。 测试时、请确保除 SigCon Architect 外没有其他使用 USB2ANY 的软件正在运行(例如、确保 CodeLoader 已关闭)。

    2.如果 SigCon Architect 中出现错误消息、请截屏并告知我们其内容、以便我们进一步调试。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当我直接打开 SigCon 时、我会遇到问题、如所附的屏幕截图所示。

    稍后、按照您的要求、当 USB2ANY 模块的 LED 亮起时、在我按下 Toggle LED 后、LED 开始熄灭、我第二次单击 Toggle LED、LED 指示灯亮起并且在短时间(不到一秒)内熄灭、 并保持关闭状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、
    USB2ANY 资源管理器。 由于 SigCon 需要此固件、因此将固件2.7.0.10安装到器件上时
    它要求我上传固件2.8.2.0、如果我没有提供、则为:
    ################################
    2018年03月17日12:15:25.410调试日志记录已启用
    2018年3月17日12:15:25.410封装日志记录已禁用
    2018-03-17 12:15:25.410性能评测已禁用
    2018-03-17 12:15:25.430
    2018-03-17 12:15:25.430 INFO:数据包记录已禁用
    2018-03-17 12:15:25.430信息:活动日志记录已启用
    2018-03-17 12:15:25.580信息:目标电源:3.3V 关闭、5.0V 关闭、Adj 关闭
    2018-03-17 12:15:25.600信息:找到1个 USB2ANY 控制器。
    2018-03-17 12:15:28.210信息:目标电源:3.3V 关闭、5.0V 关闭、Adj 关闭
    2018-03-17 12:15:28.220 INFO:已禁用 EVM 检测中断处理程序
    ################################

    当我上传2.8.2.0时、会看到此消息
    ################################
    2018-03-17 12:15:35.820信息:找到1个 USB2ANY 控制器。
    2018-03-17 12:15:46.911信息:已成功打开 USB2ANY S/N 9383806E28000800!
    2018-03-17 12:15:46.931信息:固件版本:2.8.2.0
    2018-03-17 12:15:46.971信息:已启用 EVM 检测中断处理程序
    ################################

    但正如我在前面所说的、稍后 SigCon 会请求另一个固件并给出"无效地址或器件未激活"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有没有专家可以帮助我解决这个问题、我想让这个 EVM 在周五开始工作、没有回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EbuBad、

    我将在今天结束前作出回应。 请注意、我们周末不在办公室、因此我很抱歉我们无法更快地回复。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    根据您对问题的描述、问题似乎不是与 USB2ANY 通信。 您可以通过切换 LED 来验证这一点。

    我认为通过 SMBus 与 DS125DF111EVM 通信时会出现问题。 请查看用户指南第5.2节中列出的有关 DS125DF11EVM 配置的一些内容:

    确保 EN_SMB 被拉至高电平(将 J3连接至高电平)。
    2.确保 DPS_DONGER_EVM SDA、SCL 和 GND 线连接到 DS125DF111EVM 上的正确引脚接头。 请参阅《DS125DF111EVM 用户指南》中的图4以获取参考。
    3.确保 ADDR[1:0]管脚悬空、以实现 SMBus 8位地址0x30。

    如果您在验证上述问题后仍面临问题、请告知我们。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉看起来是这样、但我有点着急、如果产品无法正常工作、我只想将其发回、并要求提供新产品。  

    这两个平台对固件的期望对我来说似乎是个问题、我附上 DF125DS111EVM 设置照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    SigCon Architect 预期的固件为 v.2.7.10.0。 CodeLoader 等其他软件可能会请求其他版本的 USB2ANY。 但是、再说一次、由于 LED 切换、我不认为软件版本是问题所在。 我仍然认为我们将使用 DS125DF111EVM 解决的 SMBus 通信引脚作为问题。

    1.是否确定连接到带状电缆的跳线位于正确的位置? 您好像已经将它们更正为连接到引脚1 (SCL)、引脚2 (SDA)和引脚6 (GND)、但我看不到 USB2ANY 框、所以我会问。

    2.您是在2.5V 模式还是3.3V 模式下运行? 我没有看到任何电源连接到 VIN 或 VDD、因此我也会询问这一点。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已经检查过几次了、我也要求我的同事检查一下、似乎没有连接错误。
    我为 J15 (VIN)提供3.3V 电压、而 GND 为 J17。

    是否可以在任何平台上通话、可能是 GoToMeeting 或电话号码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 USB2ANY Explorer、其编写内容如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    我希望我们能够通过先完成一些检查来解决这个问题。由于我们能够在结束时将 SigCon Architect 与 DS125DF11EVM 配合使用、因此没有任何问题

    从屏幕截图中、我看到屏幕顶部没有适配器连接。 您必须先"打开设备"。

    您可以尝试直接从 USB2ANY Explorer 读取/写入 DS125DF111。 为此、请创建 I2C 选项卡、而不是 SMBus 选项卡。 然后尝试与 DS125DF111EVM 通信、并确保数据表中列出的8位地址被右移1位、从而允许您在 I2C 选项卡中输入正确的7位地址。

    我的一个问题是带状电缆是否反转了引脚映射。 您的 SCL/SDA/GND 引脚是否可以实际连接到引脚9、10和5而不是引脚1、2和6?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在更改为 I2C、但我必须在多个位置进行写入和读取、

    此外、要打开器件、我必须上传固件2.8.2.0、否则您无法打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试连接到 SigCon 时、我看到了此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    上传 V2.8.2.0应该可以、因为您使用的 USB2ANY Explorer 软件已针对 V2.8.2.0进行了预配置。 这不会影响您的读取/写入能力。 如果系统提示您更改 USB2ANY 的软件版本、我建议您完全关闭 USB2ANY Explorer、并在尝试读/写回之前重新打开。

    请参阅测试 DS125DF111EVM 读/写操作的说明:

    从机地址应设置为7位格式并右移1位。 那么、0x30转换为0x18。 请将从器件地址更改为0x18。

    启动器件时、默认情况下您将位于共享寄存器页面。 因此、如果您从寄存器0x01回读、则可以回读器件版本和 ID、该值应为0x61。 I2C 比特率是多少无关紧要。

    2.在"写入数据"框中键入"01"。 然后单击"Write"。 这将设置寄存器的起始位置。 检查此写入是否在活动日志中确认。

    3.如果写入被应答,请将“读取数据”部分的字节数设置为“1”字节,然后点击“读取”。

    我想到了一些其他可能有助于调试的东西:

    -您知道有没有其他器件在进行 SMBus 通信时没有问题地作出响应? 是否可以测试通过 SMBus 与这些器件进行的 USB2ANY 通信、以确保您能够通过 USB2ANY 实现成功通信? 这将帮助我们确认这不是硬件设置问题。

    -您是否已测试 DS125DF111EVM 信号路径? 我很想了解是否会对 IC 造成任何损坏、从而导致它无法响应您的 SMBus 读/写操作。 当您将电源连接到 EVM 并为其加电时、电流读数是多少? 您是否曾尝试将1.25 Gbps 或10.3125 Gbps 信号连接到它、并验证锁定 LED 是否亮起?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    让我们首先尝试通过 USB2ANY Explorer 建立通信、因为您已经有了它。 完成此操作后、我们可以专注于 SigCon Architect。

    另外、请告诉我您是否在我之前的帖子中测试了两个调试问题。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    当我尝试使用 I2C 时、我会在屏幕上看到这一点

    最后、它写了"写入超时"、电流也是30mA... 我没有其他 EVM 可用于测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    写入0x0018后、我无法看到该行。 它似乎是某种类型的错误消息。 您能告诉我它说什么吗?

    此外、请在"Read"按钮下填充"1"。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal:

    经过几次软件和硬件检查后、现在可以正常工作。 我不知道怎么做、但它似乎存在 PC 问题。
    我无法使用其他 PC。
    但是、现在我想问如何在 EVM 的输出端生成 PRBS 信号?

    非常感谢您的努力和帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于如何使用 SigCon 生成 PRBS 发生器的有用信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    很高兴听到您现在能够与 EVM 交谈! 如果我理解正确、换用 PC 似乎是成功的。

    关于 PRBS 信号生成、可在 SigCon Architect GUI 中进行设置。

    为了使 PRBS 发生器正常工作、您需要将源信号连接到 DS125DF111输入、该输入的数据速率与您尝试在 PRBS 输出上生成的信号速率相同。 我们通常将 PRBS 生成重定时器锁定为以 VCO/2的子速率运行的时钟。 请注意、自由运行的 VCO 不够准确、无法可靠地锁定到1000ppm 窗口。

    2.在 DS125DF111配置文件中、导航至"Tx 控制/PRBS 发生器"并启用 PRBS 发生器下拉以实现"输出信号选择"。 保持"自由 VCO 运行?" 未选中。

    3.单击"Enable (启用)"、然后单击"Apply to Channel (应用到通道)"、启用 PRBS 输出。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,非常感谢,这是一个令人头痛的问题,软件:)我做了你在那里提到的事情。 我想生成固定数据速率 PRBS 信号。 但现在我不知道它生成 PRBS 的数据速率是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    PRBS 的数据速率等于 CDR 锁定在输入端的数据速率。

    DS125DF111默认数据速率为9.8304、4.9152、2.4576、1.2288和12.288、6.144、 3.072和1.5625Gbps。 通过提供一个等于任何数据速率一半的时钟信号、您将能够在该速率下实现锁定。 例如、如果您在 DS125DF111通道输入上提供9.8304/2 = 4.9152 GHz 时钟、DS125DF111将锁定到9.8304Gbps 信号。

    DS125DF111锁定在所需的数据速率下后、启用 PRBS 发生器将导致 DS125DF111在输出端输出所选的 PRBS 信号、而不是重定时信号。 此 PRBS 发生器输出的速率与 CDR 检测到的速率相同。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal

     如果没有任何时钟信号注入 EVM、是否无法将 df125ds111evm 用作 PRBS?  我从数据表中了解到、它可以用作 PRBS 发生器。 对于这些波特率、我必须向 EVM 注入时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    从技术上讲、可以使用自由运行的 VCO 来生成 PRBS。 然而、自由运行的 VCO 不够准确、无法以精确的所需速率+/- 1000ppm 可靠地输出信号。 这就是为什么我们通常在重定时器的输入被锁定到以 VCO/2的子速率运行的时钟时运行 PRBS。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    据我了解、EVM 不能用作 PRBS 发生器、数据速率为 u mentione。 仅适用于自由运行的 OSCi。

    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EbuBad、

    为了澄清这一点、只要您有一个在 VCO/2下输入的时钟信号、该 EVM 就可以在特定数据速率下用作 PRBS 发生器。 否则、您将需要依赖自由运行的 VCO。

    谢谢、

    Michael