This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640T-EVK:需要 DP83640T-EVK 的匹配 CPU 板

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640T-EVK, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672874/dp83640t-evk-need-the-matching-cpu-board-for-dp83640t-evk

器件型号:DP83640T-EVK
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好、

客户有 DP83640T-EVK 板。 他需要知道   DP83640T-EVK 板的匹配 CPU 板是什么。

您能否为    DP83640T-EVK 板推荐匹配的 CPU 板或匹配的 CPU?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我们不再支持匹配的 CPU 板。
    它是 ALP 板、但不再投入生产。
    但是、客户可以将 EVK 连接到任何 MAC。
    请确保蓝色接线时每个信号引脚都有接地引脚连接。