This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:1V 电压问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9509, TCA9617A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673109/tca9617a-1v-voltage-issue

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9617B、 TCA9509、 TCA9517

您好!

          下面是客户原理图。 当 B 侧 VCCB (P3V3)断电至0V 时、P3V3_STBY 的侧电源保持3.3V 电压、A 侧的 SDA/SCL 为1V 电压而非0V、即使使能引脚拉低也是如此。 但其他供应商解决方案没有 SDA/SCL 的这个1V 电压。 我能否知道问题的根本原因是什么? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    "当 B 侧 VCCB (P3V3)断电至0V 时、P3V3_STBY 的侧电源保持为3.3"

    不幸的是,我们的设备不支持 VccA 大于 VccB,否则可能会发生意外行为。

    "A 侧的 SDA/SCL 为1V 电压、不是0V、使能引脚拉低"

    -我认为此器件的 A 版本有一些历史记录、当 EN 为低电平时、该版本有时无法正确禁用驱动程序。 B 版本:TCA9617B 应该解决这个问题。

    我是否可以问您将 TCA9617A 用于什么用途? 我很好奇、您是否需要1MHz 频率或400kHz 是否足够、因为我知道我们的一些400kHz 器件在 VccA 供电时 VccB 为0V 的应用中工作得更好。 例如、如果 VccB 小于2.5V 或 VccA 小于0.8V、TCA9509将禁用驱动器。 TCA9509的一侧也不使用上拉电阻器、这可能会为您节省组件和空间、并与 TCA9617A 引脚对引脚。

    TCA9617也不支持 VccA=VccB、但 TCA9509支持 VccA=VccB。 TCA9517也是您考虑的另一个器件。

    谢谢、

    -Bobby