This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:各种 DS280BR810问题

Guru**** 2927850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671540/ds280br810-various-ds280br810-questions

器件型号:DS280BR810

a) DS280BR810数据表的版本是否为2015年11月的最新版本?

b) DS280BR810编程人员指南的版本(最后修订版)是否为2015年12月的最新版本?

c) DS280BR810是否支持使用单端输入(例如、除非进行了正确的 LOS 检测)(请注意、竞争器件 HMC6545的数据表明确指出"输入和输出... 可以差分或单端操作")?

D) DS280BR810在 FIR 限制模式下运行时、通常支持的输入信号最小振幅是多少?

e) DS280BR810差分输入低频共模阻抗的典型值是多少(例如、2.5 Ω、25 Ω、250 Ω、2.5K Ω、 25千米,...)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    答:有一个较新的版本可通过产品文件夹界面申请。

    B.有一个较新的版本可以申请。

    c. DS280BR810设计为差动器件。  可以进行单端操作、但未指定。

    d.信号检测功能需要大于200mV 的 Tx 启动幅度。  最好将启动幅值增加到600-800mV。

    e. 100MHz 时共模回波损耗优于-7dB、这是最小测试能力。 该值可以扩展到较低的频率。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    d)如果信号检测(即 LOS 检测)不是问题(即、如果通道配置为不根据输入信号的大小对输出进行噪声抑制)、则输入幅度可以有多小? 从另一个角度来看、在 FIR 模式下、通道可成功应用于重新生成输入信号的最大增益是多少?

    e)此处不考虑输入共模损耗。 需要考虑输入共模阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在数据表中、我们的最大通道扩展被称为~17dB。  您计划使用什么来驱动此器件?

    共模是交流耦合的、因此阻抗将随着频率下降到低于正常数据范围而增加。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    因此、这听起来可能的最大增益约为7。

    此应用涉及通过电缆接收差分信号、信号需要重新生成至1000mVdpp、输入信号幅值可能低至100mVdpp、可能更低。  (如上所述、噪声抑制检测不是(主要)问题、可在 IC 中禁用。)  需要限制(FIR)模式、而不是输入信号的线性放大。

    在以10/20Gbps 速率发生高速扰频信令之前、可能会发生类似 PCIe 的" RX 检测"信令、其中使用信号脉冲技术由远端发送器件检查低频输入共模电阻(以确定是否存在远端接收器) (IC 中的串联耦合电容器不是(主要)问题)。  因此、需要了解每个输入端口的低频输入共模电阻是多少。  数据表显示存在100欧姆差分端接、但需要了解("杂散")共模电阻是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    增益将根据所述的特定频率而变化。  在奈奎斯特(~12.5GHz)时、增益超过20dB。

    此器件在 PCIe 接收器检测应用中不起作用。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    我认为、可以增强基本器件的输入配置、从而使其在所需的 PCIe RX 检测情况下能够令人满意地工作。  因此、了解端口的低频输入共模阻抗是多少会有所帮助。  请注意、一种可能的响应可能是"无限"(存在纯100欧姆的差分阻抗)、但更具实质性的响应会非常有用和值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    输入差分阻抗为~ 100欧姆。  DC 上的共模阻抗大于50KOhms。  

    我们尝试在 PCIe 环境中运行该器件、发现共模的外部新增功能无法创建稳健的接收器检测解决方案。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    非常感谢您提供有关直流共模阻抗的信息。

    我还感谢您了解您在 PCIe 方面的经验;谢谢。