This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:EVM 配置开关未按预期工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670727/tusb4020bphpevm-evm-configuration-switch-not-working-as-expected

器件型号:TUSB4020BPHPEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

你好!

将 EVM 配置开关设置为默认值时、 SW1_1、SW1_7和 SW1_8不会对下游电源产生任何影响。 将这三个开关(FULLPWRMGMTZ_SMBA1_SS、PWRCTL1_BATEN1和 PWRCTL2_BATEN2)更改为任何状态、都会导致始终为下行端口供电。

如果我将 SMBUSz_SS_DN2开关设置为 ON、我只能控制下游上的电源、但在本例中、SW1_7和 SW1_8仅在我将 SW1_1设置为 OFF 时才起作用(与数据表和 TUSB4020B EVM 用户指南相反)

我完全迷失在这个上面。                                                                                                                                                                                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您更改 TUSB4020BPHPEVM 上的状态时、是否正在切换复位? 状态在加电时被锁存、因此在不切换复位的情况下更改开关不会改变 TUSB4020BPHPEVM 的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    是否有任何基于 Malik 响应的更新? SW1_1将影响报告的 USB 描述符、而不是器件操作。 当上行端口断开时、SW1_7和 SW1_8只会显著影响端口功率。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢、不知为何我在这篇帖子中没有收到有关您回复的电子邮件通知。

    关于这个问题、是的、我始终切换复位以更改状态。

    请注意、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    不知怎么说、我没有收到有关 Malik 回复的电子邮件通知。 现在就看到了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    当上行端口被禁用并且 SW 1_7和 SW 1_8被禁用时、下行端口上的电源是否保持不变? 您能否提供 TUSB4020BI EVM 上开关设置的照片? 您能否提供有关您的应用或最终目标的更多详细信息?