This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:是否可在100G 条件下使用

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280DF810, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184355/ds250df810-whether-can-be-used-under-100g-situation

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810DS250DF410

尊敬的团队:

新年快乐!

我有几个问题需要您的支持:

 DS280DF810和 DS250DF810除速度差异外是否还有其他差异?

DS250DF810 和 DS250DF410是否 可在100G CR 条件下使用(面板外的100G 光学端口或100G DAC 电缆)?

非常感谢!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 数据速率范围是这两个器件型号之间的主要差异。 否则、它们会共享相同的设计和功能集
    2. 是的。 这些器件型号中的任何一个都可用于 CR 应用。 对于 CR 情况、主机只需禁用链路训练、因为这些重定时器不会实施链路训练状态机

    此致、

    Rodrigo Natal