This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:U1&quot 中"hub 的确切含义;以及 U0&quot 中"|输入电源电流

Guru**** 1828630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184249/tusb8020b-exact-meaning-of-hub-in-u1-and-hub-in-u0-input-supply-current

器件型号:TUSB8020B

大家好、

我们使用的器件型号为 TUSB9020B。 我们有3.3V 和1.1V 的电源。 现在、根据下面的第7.7节、这两个术语在 U0中用作集线器、在 U1中用作集线器。 我不确定两者之间的确切区别是什么。 在 U0和 U1中?

与 U1相比、1.1V 电源轨上 U0的电流消耗是其1.5倍。

如果需要驱动 U1中的集线器,需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 USB3.2规范。 有四 种运行链路状态:U0、U1、U2和 U3。 U0是启用增强型超高速链路或处于正常模式的状态。  数据包传输正在进行中或链路空闲。 U1是低功耗链路状态、其中不 执行数据包传输、并且可以 禁用增强型超高速链路连接、以便节省链路功耗。 U2也是低功耗链路状态。  与 U1相比、U2可以提供进一步的节能机会、但代价是
    更高的退出延迟。 U3是链路挂起状态、在这种状态下 可能会出现积极的节能机会。

    端口应尝试在以下任何情况下转换到 U1状态:

    • U1条目由链接伙伴请求、端口上没有待处理的流量
      所有集线器下行端口的链路都处于 U1或更低的状态。
    • 所有集线器下行端口均处于 U1或下行链路状态、并且没有挂起
      要在上游端口和 U1_ENABLE 上传输的流量设置为1。
    • U1条目由链接伙伴请求、并且 Force_LinkPM_Accept 位被置位。

    谢谢

    David