This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:IBIS 或 Spice 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, SN75976A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181137/sn65hvd09-ibis-or-spice-model

器件型号:SN65HVD09
主题中讨论的其他器件: SN75976A

正在为 SN65HVD09寻找更新的 IBIS 模型。  我发现有一个旧的 IBIS 版本2.1模型环游互联网、但它没有总线 I/O 或 TTL I/O 模型的上升/下降波形数据。  我认为这是在将该文件加载到 ADS 时导致的错误。  我已附加了对我无效的文件。

.e2e.ti.com/.../7242.sn65hvd09.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、莱斯特、

    已为此主题指派了一名工程师、并将很快对您作出响应。 请留出一些时间参加假日季活动。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱斯特、

    对假期延误表示歉意。

    我们没有用于 SN65HVD09的 IBIS 模型、但我们有用于 SN75976A 的 IBIS 模型、该模型应为您提供非常类似的行为。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    TI 网站上提供的适用于 SN75976A 的 IBIS 文件的内容与我在网站上找到的适用于 SN65HVD09的 IBIS 文件相同。  它仍然缺少总线 I/O 模型的上升/下降波形数据、因此当我尝试在 ADS 中运行时会触发相同的错误消息。  产品系列中是否有任何 RS-485/RS-422器件具有 IBIS 文件以及上升/下降波形数据、其中的数据可用于模拟 SN65HVD09总线 I/O?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、莱斯特、

    虽然我们确实有具有上升/下降数据的 IBIS 模型(我们的许多较新器件具有上升/下降波形数据) 、但它们与 SN65HVD09性能不匹配。 而我们所做的就是精简到可接受值的较快位置。  

    我是否有任何具体问题可以帮助澄清器件本身-如果没有、我理解 但我认为我们没有一个模型可以准确预测您尝试设计的内容、因此我想看看我们是否可以尝试提供解决方案、因为我认为 IBIS 模型不会为此目的而设计 器件的使用寿命。

    最棒的

    Parker Dodson