This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:θjc 和 JB

Guru**** 2885140 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181990/ds90cr287-jc-and-jb

器件型号:DS90CR287

大家好、

请告诉我 DS90CR287的 θjc 和 JB? 因为客户找不到它。

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-San、

    RJC 为19°C/W 150°C 的数据表中列出了最大结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、抱歉我的回复很晚。

    我无法在数据表中找到 RJC。 请具体列出它吗?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不在数据表中、因此我提供了该数字。

    如上所述、数据表中列出了最高结温。