This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:加电时序要求

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183837/tmds181-power-up-timing-requirements

器件型号:TMDS181

大家好、

根据 TMDS181IRGZR 的 DS、VCC 之前 VDD 稳定的最大时间仅 为200µs μ s。

但是、Vcc 电源稳压器的延迟时间和软启动时间超过200us。 请参考下面的波形、实际测量 TD1值为520us。

对于较长的 TD1时序是否存在任何问题或风险? 目前、所有器件功能测试均正常。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    只要满足 td2、TD1就不会导致任何问题。

    谢谢  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你们的支持:-)  

    此致、

    Mike