This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:PD0/1故障安全模式

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184089/ds320pr810-pd0-1-failsafe-modes

器件型号:DS320PR810

大家好、

PD0和 PD1是失效防护输入引脚、因此这是否意味着当 VINPUT = 3.3V、VCC = 0V 时、VCC 不会泄漏到 VCC? 我认为这应该是正确的、因为这些引脚具有内部下拉电阻器、所以不应该有一条到 VCC 的泄漏路径。 请告诉我我的理解是否正确!

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于失效防护、最大泄漏电流为200uA。 通过 ESD 结构有一个到 VCC 或 GND 的泄漏导通。

    此致、Nasser