请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 根据 IO_MUX_CFG 寄存器、MAC I/O 的阻抗可通过 MAC_IMPEDANT_CTRL 位进行控制。 使用这些位、我们能否控制 TX 和 RX 信号的阻抗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 IO_MUX_CFG 寄存器、MAC I/O 的阻抗可通过 MAC_IMPEDANT_CTRL 位进行控制。 使用这些位、我们能否控制 TX 和 RX 信号的阻抗?