This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410实际支持多少个 DBS?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS250DF810, DS280DF810, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177689/ds110df410-how-many-dbs-does-ds110df410-actually-support

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS250DF810DS280DF810DS250DF410

DS110DF410实际支持多少个 DBS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    补偿取决于数据速率。 如产品数据表中所述、DS110DF410在5GHz 频率下具有高达34dB 升压的 Rx 自适应均衡功能。 请注意、BER 除了回波损耗和串扰等插入损耗外、还会受到系统 PCB/互连参数的影响。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈;

    ,想知道其他客户实际应用的参考值我们知道 BER 受其他 因素的影响、 例如 DS110DF410 EVM 实际可达到多少 dB、以及在成功的客户应用中实际能达到多少? 客户希望根据其应用提供参考。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    DS110DF410在5GHz 频率下可升压至34dB、这意味着在频率为5GHz 的奈奎斯特频率下、10Gbps 应用可获得高达34dB 的插入损耗补偿。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,卢卡斯;

    DS280DF810和 DS250DF810之间的差异是否仅为该速率?
    DS250DF810是否可用于100G CR 场景? (DAC 电缆100G 从面板输出)
    DS250DF410应用:
    a)在100G SR 和 LR 情况下、是否可以使用2个部件? (面板外的100g 光学端口)
    b) 2个部件是否可用于100G CR 场景? (DAC 电缆100G 从面板输出)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾文:

      由于假期、回复可能会延迟。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文。 我在您的另一个 E2E 主题中回答了这些问题。

    此致、

    Rodrigo Natal