This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS280DF810和 DS250DF810之间的差异是否仅为该速率?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280DF810, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183182/ds250df410-is-the-difference-between-the-ds280df810-and-the-ds250df810-only-the-rate

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF810DS280DF810

DS280DF810和 DS250DF810之间的差异是否仅为该速率?
DS250DF810是否可用于100G CR 场景? (DAC 电缆100G 从面板输出)
DS250DF410应用:
a)在100G SR 和 LR 情况下、是否可以使用2个部件? (面板外的100g 光学端口)
b) 2个部件是否可用于100G CR 场景? (DAC 电缆100G 从面板输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文:

      机票已分配、回复可能因假期而延迟。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    请参阅下面我对您的问题的输入。

    DS280DF810和 DS250DF810之间的差异是否仅为该速率?

    • 是的。 如数据表中所述、DS280DF810 VCO 支持更宽的频率范围。 否则、这些器件型号会共享相同的设计和功能集

    DS250DF810是否可用于100G CR 场景? (DAC 电缆100G 从面板输出)

    • 是的、可以。 TI 针对直接连接铜缆链路用例执行了广泛的重定时器测试。 此外、该产品目前作为前端口铜质主机重定时器在多个客户系统中实施  

    DS250DF410应用:
    a)在100G SR 和 LR 情况下、是否可以使用2个部件? (面板外的100g 光学端口)
    b) 2个部件是否可用于100G CR 场景? (DAC 电缆100G 从面板输出)

    • 对两种情况都是。 DS250DF410支持25G 前端口光纤和直接连接铜缆应用  

    谢谢、

    Rodrigo Natal