This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I 总线争用

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672485/tusb4041i-tusb4041i-bus-contention

器件型号:TUSB4041I

尊敬的客户、

我代表打算使用 TUSB4041I 的另一位工程师提出此问题。 数据表中有一项会让我们感到困惑:第14页- 8.3.7节电和复位。

 

"TUSB4041I 器件对内核电源没有特定的电源定序要求

(VDD)或 I/O 和模拟电源(VDD33)。 内核电源(VDD)或 I/O 电源(VDD33)可为供电

如果满足以下所有约束条件、则在另一个未上电的情况下具有不确定的时间段:

•请遵守所有最大额定值和建议的工作条件。

•请注意有关暴露在最大额定和推荐条件下的所有警告、尤其是结温

温度。 这些适用于电源转换和正常运行。

•在 VDD33加电时、将器件预计寿命内的总线争用限制为100小时。

•当 VDD33为时、对于总线争用、请勿超过绝对最大额定值表中列出的额定值

已断电。"

 

关于第三个要点,这句话意味着什么? 100小时后会发生什么情况?

提前感谢、

Gustaf Falk Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总线争用是指 TUSB4041的数据线和另一个器件(例如 MCU)连接在一起时、另一个器件尝试将数据线拉高、而 TUSB4041尝试将数据通道拉低。 当器件的数据通道被另一个器件保持为高电平、同时使能到 TUSB4041保持低电平、然后当使能端变为高电平时、TUSB4041将尝试将数据线路拉低。 如果另一个器件尝试继续使数据通道处于高电平、而 TUSB4041尝试将数据通道拉低、则会导致总线争用。 在器件运行寿命内、在争用总时间为100小时后、该争用会导致 TUSB4041的输出损坏。