This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:无法支持在 S3期间更改 Apple iPhone 5或 iPhone X、此时"USB 传统端口充电"=禁用?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671825/tps2546-cannot-support-apple-iphone-5-or-iphone-x-changing-during-s3-when-usb-legacy-port-charging-disable

器件型号:TPS2546

你(们)好

当"USB 传统端口充电"=禁用时、请帮助确认 TPS2546无法在 S3期间支持 Apple iPhone 5或 iPhone X 更改。

这是限制还是问题?

 

我们发现当 F10的"USB 传统端口充电"设置为禁用时、USB Type-A 可以为 Android 手机充电(Xiao mi/Sony)、并且使用的 USB 风扇或 USB LED 也可以工作、

但是、当插入 Apple iPhone 5或 iPhone X 时、我们看不到充电电流。

我们认为这个问题需要 BC 1.2芯片- TI TPS2546进行调试、因为 EC 已通过 EC CPPWR_EN 引脚更改 CDP/DCP 模式、

 

USB 传统端口充电

S0

S3

S4

使能

CAN 充电。

CAN 充电

CAN 充电。

禁用

CAN 低功耗充电。

Android 手机(XIAO MI/Sony)/ USB 风扇/USB LED 可实现低功耗充电。

无法更改电流。

Apple iPhone 5或 iPhone X 无法充电电流

 

*红色字是问题预期结果应为低功耗充电,意味着功耗小于0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否想详细说明您当前使用 TPS2546的配置? 这可以在数据表的表2和表3中找到。 我还在下面添加了这些内容。 表2显示了与系统功率设置相关的控制引脚设置、而表3是此特定器件的完整真值表。 如果您的所有设备都试图保持处于电源状态 S3的模式、我建议您尝试不同的配置。 我刚刚将 iPhone 6s 连接到 TPS2546 EVM、并更改了控制引脚、通过允许 S3进入的4种不同状态分别运行。 我发现其中只有一个状态不会为我的 iPhone 充电、因此这可能是所有状态当前的状态。 我对它们作了相应标记。 红色框表示无法为 iPhone 充电、而绿色框可以为 iPhone 充电的状态。

    请告诉我是否有此帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这是台湾 FAE Jim。

    我知道、Apple 产品将尝试在充电之前识别 USB 主机。 如果 USB 主机不存在、它将不会为系统的任何电源充电。

    那么、我是否可以知道您使用哪个系统进行测试? 系统的状态是什么?(S0、S3、S4或 S5?)

    您如何知道您使用的系统是否仍然显示 USB 主机?

    谢谢你。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    很抱歉回复太晚了。 我使用了 TPS2546 EVM 并获得了一些示波器截图、我认为这些内容可能会对您有所帮助。 下面的第一张图片是专用充电端口(DCP)的典型设置。 D+和 D-线路短接在一起、因此接收的信号应与发出的信号相同、以确定电话连接。

    我针对 DCP_AUTO 模式测试了两种不同的配置。 这两个设置都在 S3中、因为这是您最初请求的内容。 其中一种配置不对 iphone (框1)充电、而另一种配置可以对 iPhone (框2)充电。

    发生这种情况的原因是、对于设置1、内部不会发生设置2所发生的情况。

    初始信号被发出、但是不会发生响应、并且 D-引脚电压轨为3V

    对于此设置、收到响应、因此手机按预期充电

    请告诉我这是否能解答您的问题。