This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:使用问题的 DS90UH927!!

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670971/ds90uh927q-q1-ds90uh927-using-problem

器件型号:DS90UH927Q-Q1

 尊敬的所有人:

从 DS90UH927的技术文档中、"串行器能够接收时钟信号以用作 I2S 从器件、而解串器...用作 I2S 主器件"、 我们知道927作为 I2S 从器件存在。在我的设计案例中、希望927作为 PDM MIC 接口、但无法生成 I2S 位 CLK 和 WC!(MIC 接口需要 CLK 信号作为 intput)我的设计如下所示:

问题:

1 我能否按图片所示进行设计?

2如果此解决方案 可用、我需要的是 PDM 主设备。 你能为我推荐一个吗?

非常感谢,期待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    927只能支持 I2S 音频接口。 PDM 音频接口不受支持。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们将上述所有 PDM 更改为 I2S、会怎么样? 主要问题是927只能用作 I2S 从站、I2S MIC 也是如此。 是否可以同时为 I2S MIC 和927 I2S 接口使用 I2S 主设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、I2S I/f 包括 d/s 中 UB927的6个引脚、I2S_WC 和 I2S_CLK 以及 I2S 数据(4个引脚)只能作为输入端口。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我将使用外部处理器作为主处理器。 在这种情况下、927的所有6个 I2S 引脚都将为输入。 SCLK/WC 来自主处理器、而4个数据引脚来自 I2S MIC。

    此设计是否起作用?

    RGS/传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 在这种情况下、UB927的 I2S 用作"从器件"。 i2c 的所有输入数据和时钟都转发到解串器端。

    此致、
    Steven