This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR PHY 地址配置

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672774/dp83867ir-dp83867ir-phy-address-configuration

器件型号:DP83867IR

大家好、

我对 DP83867有疑问、需要您的帮助、

我在 RGMII 模式下使用 DP83867IRPAP,并想配置 PHY 地址。 我将在 RX_D0引脚中使用自举模式2、在 RX_D2中使用自举模式3、并将 RX_D0和 RX_D2引脚连接到我的微控制器。 但我不确定是否会通过 RX_D0和 RX_D2引脚将数据从 DP83867传输到我的微控制器。

感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX_D0和 RX_D2将用于向 MAC 传输数据。

    自举引脚在复位期间被输入并锁存这些值来配置正确的 PHY 地址。 当器件处于活动状态时、将相同的引脚配置为输出。

    此致、
    GET