This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:\ TPD2S300:测量 CC 线路上的电容???

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD2S300, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671391/tpd6s300-tpd2s300-measuring-capacitance-on-cc-lines

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他器件: TPD2S300HD3SS3220

调试期间-  对于 TPD6S300和 TPD2S300,如何测量 CC 电容以检查是否已为数据表中所述的 CC 线路选择了正确的电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    有几种方法可以实现这一点。 我建议使用能够以10pF 分辨率测量电容的万用表(最简单的方法)。 确保在测量线路电容之前为两个器件供电。 请随时查看数据表中的 EC 表、以参考测量 CCX 线路上电容的测试设置。 希望您在 CCX 线路上有一个测试点。

    您还可以使用产生方波的函数发生器、o 示波器以及与函数发生器串联的已知值的电阻器来测量 RC 时间常数以计算电容。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis P. Alvarez:

    非常感谢!

    1.我假设 CC 线路上的测量值是在 TPD6S300和 HD3SS3220之间,在那里放置了额外的电容器?
    2.请解释一下"您可以随意查看数据表中的 EC 表以参考测量 CCX 线路上电容的测试设置"是什么意思?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    对于1.,你理解是正确的:-)

    对于2.、我指的是测量线路上电容所需的测试设置。 EC (电气特性)表说明了我们如何在 TPD6s300的 CC 通道上测量60-120pF 电容(请查看下面)。 确保此器件在测量电容时通电。 我希望这有助于并感谢您为您的项目选择我们的器件!

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的所有帮助