This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001是否支持从 PCI 端写入到复数根 RAM?

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672576/xio2001-does-the-xio2001-support-a-write-to-root-complex-ram-from-the-pci-side

器件型号:XIO2001

是否有办法配置 XIO2001来定义 PCI 地址范围、以便将 PCI 写入转发到 根复合体中配置的物理 RAM 地址范围?

如果是、需要设置 XIO2001中的哪些寄存器才能启用该功能?   这意味着 PCI 下游器件能够发起此写入、并将其转换为 PCIe 存储器写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将调查您的查询、并尽快回复您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储器基址/限制寄存器指定哪些来自 上行器件的事务被下行转发。

    没有用于相反方向的寄存器。  来自该范围之外下游器件的所有事务都将上行转发;您无需配置任何内容。