This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD37:SN65HVD37参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD37, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672115/sn65hvd37-sn65hvd37-reference-design

器件型号:SN65HVD37
主题中讨论的其他器件: THVD1552

大家好、  

我能否获得我已选择的 RS485收发器部件号:SN65HVD37的参考设计?

 此 部件 RS485的输出侧应提供什么保护? 我能否获得具有这些保护电路的参考原理图?

请尽快帮助我解决这个 ASD 问题。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您使用 E2E。 具体而言、该器件是全双工 RS485、我们实现的典型用法如下:

    在此图中、您可以看到一个多点系统、其中一个主设备与多个从设备进行通信。 此示例还有助于了解如何端接线路、您可以在此处看到、这是通过电阻器 R (T)完成的。

    如果您想了解保护线条的典型方法、请参阅下图:

    在这种特定情况下、TVS 二极管和电阻器 R1和 R2有助于重定向浪涌瞬态的电能。

    如果您想更好地概述这些主题、我建议您从我们拥有的其他器件(如 THVD1552或一般 THVD15xx 系列)中读取数据表、因为它们有一个更好的部分、其中包含更多应用部分的示例。

    除此之外、我还建议您阅读以下参考指南:

    以下文档是全双工 RS485的参考设计、但器件与您想要使用的器件略有不同、仍值得阅读:

    为了让我找到有关您的器件的特定设计、您应该向我详细介绍您的应用。 您将使用哪种类型的系统?在哪种类型的系统中? 我需要一些基本信息、以便我可以提出更好的材料供阅读。 如果您知道您的特定最终应用、请分享。

    根据您的了解、在下一页中、您可以滚动浏览 TI.com 上为 RS485而设计的不同设计:

    请告诉我这是否有帮助、或者您有任何其他问题。

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ADRAIN、

    感谢您的回复。

    我的应用是将 RS485用于 HMI (人机界面)和 PLC 之间的通信。因此、我需要 RS485保护、以便我的 HMI 不受通信时 PLC 产生的任何噪声或中断的影响。基本上、我的 UART 电压为3.3V。

    因此、我要求提供参考设计、以便它对我有所帮助。

    我是否应该为 SN65HVD37提供失效防护? 您能不能推荐适用于此 RS485的 TVS 二极管器件?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您对我进行更新、这让 我更好地了解您的应用。

    在我发布的具体图片中、TVS 二极管是由 Bourns 提供的 CDSOT23-SM712;您可以在 THVD1552数据表的表7中找到完整的 BOM。 不过、使用这些 TVS 二极管并不是强制性的、这只是一个建议。

    SN65HVD37器件已经实现了接收器失效防护、添加一个外部失效防护电路肯定会减少可连接到总线的节点总数。

    很遗憾、我不知道有关您的应用的特定参考设计、如果我找到了、我一定会将其发送给您。

    有关 RS485失效防护的更多信息、请阅读以下文档的 PAG 10、11、12:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/1106.slla036d.pdf

    请告诉我、这是否澄清了您的想法、或者您是否有任何其他问题。

    谢谢、此致、

    Adrian