This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:关于应用报告 SNLA243–2015年10月

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670233/dp83867is-with-regards-to-the-application-report-snla243-october-2015

器件型号:DP83867IS

大家好、

关于应用报告 SNLA243–2015年10月(与 DP83867 RGMII 时序相关)、您能帮助我了解第4页表3中的 MinSR (0.5ns)和 MinHR (0.25ns)来自何处。

根据表1第3页、值似乎应分别为1.2ns (TsetupT MIN)和1ns (THOLDR MIN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    MinSR 和 MinHR 是 DP83867的 IO 缓冲器的值。 它们不是 RGMII 规格的一部分、也没有记录在 DP83867数据表中。 如果所需的 IO 缓冲器设置和保持时间优于 RGMII 规范、它们可用作示例、说明如何使用时序预算。

    此致、