This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:通过当前 GUI 工具生成的低区域二进制文件大小

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671699/tps65982-low-region-binary-file-size-generated-from-current-gui-tool

器件型号:TPS65982

大家好、

 根据 Kumar-San 在下面的主题中的评论、 无论在当前工具中选择何种设置、生成的应用程序代码都将始终小于60 KB。

>由于应用程序代码为~60kB,这目前是可以接受的

e2e.ti.com/.../666448

我从他的评论中理解如下、这种理解是否正确?

从当前 GUI 版本(v3_11)生成的低区域二进制文件永远不会超过64KB

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    正确、GUI 版本3.11生成的最大低电平区域永远不会超过64KB。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    感谢您对此做出及时响应。
    我了解到、最新 GUI 生成的区域二进制文件应小于64KB。

    抱歉、还有一个简短的问题。
    v3_0x 和 v2_xx 等早期版本如何?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    对于该工具的先前版本、这应该是相同的。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    好的、我知道到目前为止发布的 GUI 工具生成的 All Region 二进制文件(v3_11)应该在64KB 以内。

    此致、
    Takashi Onawa