This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUBR 未通过电介质耐受电压测试

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668441/iso1050-iso1050dubr-fail-in-the-dielectric-withstand-voltage-test

器件型号:ISO1050

大家好、我的客户在 电源模块中使用 ISO1050DUBR。

它们在   ISO1050DUBR 的初级侧和次级侧之间进行了 DC3000V,60s 电介质耐压测试。 有两个设备出现故障。 谢谢、我想知道这是质量问题还是测试条件超出了数据表中提供的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    ISO1050DUBR 的隔离电压额定值为2500Vrms、持续60秒。 数据表中未明确列出直流耐受电压。 我将与我们的质量工程师一起检查数据表是否保证了该规格。 同时、您能否为发生故障的器件提供批次追踪代码? 您还知道客户测试的规格是什么吗?

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    您是否检查了规格?
    数据表第16页的表3中找到
    VIOTM 列 Vpeak=4000 t=60sec (鉴定)。
    我想2500V 60s 应该在数据表的要求范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这是一个公平的问题。 数据表未专门声明直流电压。 在生产中、每一个 ISO1050DUB 器件在3kVRMS 下经过1秒测试。 因此、您的客户收到的设备将通过该测试。

    我认为最好能获得更多有关您的客户正在执行的此测试的信息。

    您能为我提供以下信息吗?

    1. 故障器件的批次追踪代码
    2. 这是正直流电压还是负直流电压(或两者)?
    3. 他们要测试的具体标准是什么?
    4. 它们总共测试了多少个器件?
    5. 您能否提供原理图?

    如果任何信息对客户保密、请随时通过电子邮件而不是公共论坛与我联系。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题正在离线处理、以讨论客户情况的具体细节。
    下面是讨论的简要总结:
    对于60秒的直流电压、2500Vrms 将是要查看的正确规格。 我们预计该器件将通过2.5kVDC、但我们不期望3kVDC。 如果客户希望通过3kVDC、他们可以考虑使用 ISO1050DW。
    此致、
    Dan