This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 LVDS 传输30m 的数据?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672352/how-can-i-transmit-30-m-with-lvds

主题中讨论的其他器件:DS25BR440DS92LV0421

你(们)好。

如何使用 LVDS 传输30m 的数据?

我的客户请求使用 LVDS 传输30m 数据。

我想如果他们使用 DS25BR440、他们就会意识到希望。

但由于 LVDS:时钟= 4:1、它们不能满足、因此我正在寻找更好的方法。

请告诉我最好的方法。

--规格----

μ・FPGA 到 LCD

・(LVDS:时钟= 4:1)*2单元

・信号:视频

・数据传输速率:600Mbps

・电缆:传输距离30米

--------

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taka-San、

    我还有一些其他问题可以帮助我们了解此应用:

    1.您能否绘制出此设置的方框图,以便我们更好地了解需求情况?

    2.如果您使用 FPGA 到 LCD 应用、FPGA 的数据格式输出是什么以及 LCD 的预期格式? 是 OpenLDI (4 LVDS 数据+ 1个时钟)还是24位 LVCMOS (RGB-888、HSYNC、VSYNC 和 DE 并联)? 此外、格式是单像素还是双像素?

    3.时钟速率是多少? 我不确定是600Mbps 是所有 LVDS 数据的组合数据速率、还是这是实际时钟频率。

    4.客户是否对电缆类型有要求? 例如、它需要带状电缆、还是同轴电缆可以工作?

    我目前认为最好使用串行器/解串器方法(例如 DS92LV0421/0422)通过电缆进行传输、但我们需要更多信息才能继续。

    谢谢、

    Michael