This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:LVDS 显示屏将重复显示红色、绿色、蓝色、黑色、白色、 棋盘、灰色

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669216/sn65dsi83-lvds-display-will-repeat-showing-red-green-blue-black-white-checkerboard-grey

器件型号:SN65DSI83

您好!

处理器:NXP i.MX8

小组讨论:Innolux G070Y2-L01

--------------                           --------------                                    --------------------

|                              |    MIPI DSI     |                            |        LVDS       |                                    |

|         i.MX8         |  --- >>|   SN65DSI83   |  --- >| Innolux G070Y2-L01 |

|                            |                          |                              |                           ||                                    |

--------------                              --------------                              --------------------

我们使用 SN65DSI83将 MIPI DSI 信号转换为 LVDS 显示。

当我们打开测试图形模式(CHA 测试图形为1)时、我们可以看到测试图形。

但是、当我们关闭测试模式(CHA 测试模式为0)时、LVDS 显示屏将重复显示红色、绿色、蓝色、黑色、白色、 棋盘、灰色。

下面是一些问题。

1、如果测试模式关闭、SN65DSI83将运行什么? 它是否会将 MIPI DSI 信号转换为 LVDS 信号?

2.如果我们设置了一些错误的 CSR 值,SN65DSI83是否会生成特殊模式?

请帮我提供一些建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加一些文件以供参考。

    1. DSI 文件和 CSR 文件(setting.zip)

    2.面板规格

    e2e.ti.com/.../3731.Setting.zip

    e2e.ti.com/.../6024B0250301_5F00_G070Y2_2D00_L01-ver-3.4-for-Sturdy_5F00_C7_5F00_2017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 DSI 调谐器的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benson:

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benson、

    为了从内部测试模式跳转到 正常运行、您要遵循什么步骤? 它只是清除测试模式位吗?

    在正常运行中、必须遵循器件数据表中的加电序列状态。 请确认您的系统每一步都能满足要求。 您能否发送在 EN 置位时(加电期间)显示 EN 和 DSI 数据以及时钟信号的捕捉信号?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我们只需将测试模式位(CHA_TEST_pattern、从0x10到0x00)清零即可正常运行。

    我们还有一个问题要问。

    除了内部测试模式、SN65DSI83在某些情况下是否会生成另一种测试模式(例如:设置错误的寄存器值、DSI 数据错误或其他错误情况...) ?

    谢谢。

    此致

    Benson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benson、

    偏移量0xE5中有一个错误报告寄存器、可帮助检测您提到的条件。

    我们建议在尝试读取该寄存器之前(通过写入0xFF)将其清零。

    此致