This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:我发现、当"de"PIN 的发送级别从高电平更改为低电平时、芯片的"R"PIN 将生成高电平尖峰

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672365/sn65mlvd206b-i-found-that-when-the-sending-level-of-the-de-pin-is-changed-from-high-to-low-a-high-level-spike-will-be-generated-at-the-r-pin-of-the-chip

器件型号:SN65MLVD206B

您好:

    我发现、当"DE" 引脚的发送电平从高电平更改为低电平时、芯片的"R"引脚将生成高电平尖峰。 如何消除尖峰脉冲?以下是测试波形,请参阅(蓝色是数据,黄色是启用的),非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、请检查您的设计和布局是否遵循数据表中的建议。 请特别注意旁路电容(第9.2.3.2节)。 另一个要做的事情是尝试减少进入使能引脚的输入信号上的尖峰、当它从高电平转换为低电平、从低电平转换为高电平时、这些尖峰似乎具有显著的尖峰。

    此致、
    相位