This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:可以设置10个输入和4个输出吗?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672373/tca6416a-can-set-10-input-and-4-output

器件型号:TCA6416A

您好!

我可以使用具有10个输入和4个输出配置的 TCA6416A 吗?

如果是、是否有任何要求或建议?

如果没有、您能否推荐可进行此配置的正确解决方案?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicky、

    "我可以使用 具有 10个输入和4个输出配置的 TCA6416A 吗?"

    -是的,您可以在任何配置中使用任何 I/O 作为输入或输出。 请注意、启动时的器件是一个输入、因此您无需配置输入、只需配置输出即可。

    "如果是、是否有任何要求或建议?"

    -我的第一个建议是不要将任何输入悬空(即使是您未使用的引脚)。 最好始终使用上拉或下拉电阻器将其参考到 Vcc 或 GND。

    -我对输出的建议是记住电流的绝对最大额定值。 P 端口各支持50mA 电流(每个引脚可接受50mA 拉电流或灌电流)。 VCCP 可提供的最大总电流为160mA、因此每个管脚可提供的总电流必须小于160mA。 您可以在最大额定值部分的表6.1中看到这一点。

    -我对输出的建议是记住为引脚建议的电流条件。 每个引脚的输出高电平最大值应为10mA、输出低电平最大值应为25mA 这可在数据表的第6.3节中找到。

    谢谢、

    -Bobby